Alpha3 ist 'Bestes Produkt des Jahres'

26.05.2016

Grundfos

Beim Plus X Award in der Produktkategorie Heizung und Klima als 'Bestes Produkt des Jahres 2016/2017' ausgezeichnet.

Der Plus X Award ist ein international anerkannter Innovationspreis für Industrieprodukte aus den Bereichen Technologie, Sport und Lifestyle und zeichnet nach sieben verschiedenen Kategorien wegweisende Produkte aus. Bereits im Januar hatte die für den einfachen hydraulischen Abgleich entwickelte Pumpe das Plus X Award-Gütesiegel in den Kategorien Innovation, High Quality, Funktionalität und Ökologie erhalten.

Alle nominierten Produkte haben die Möglichkeit, neben den Plus X Award Gütesiegeln der einzelnen Kategorien auch die besondere Auszeichnung „Bestes Produkt 2016/2017“ zu erlangen. Diesen Titel erhält ein Produkt, wenn es mehr Gütesiegel erlangen konnte, als die übrigen Produkte der gleichen Produktgattung. Die Wahl fiel dabei in diesem Jahr auf das innovative Konzept der Alpha3.

Die Besonderheit der Alpha3 ist eine spezielle Funktion für den einfachen hydraulischen Abgleich. Die Alpha3 ist wie das Schwestermodell Alpha2 eine hocheffiziente, elektronisch geregelte Nassläufer-Umwälzpumpe mit Permanentmagnet-Motor und AutoAdapt-Technik. Mit einem Energie-Effizienz-Index (EEI) von kleiner gleich 0,15 (Modell Alpha3 25-40 180) bietet sie die derzeit höchste Effizienz in dieser Klasse. Zusätzlich ist die Alpha3 ab Werk vorbereitet für die Kommunikation mit dem Alpha Reader.  

Der als separates Zubehör erhältliche Reader wird zum Auslesen der Betriebsdaten am Pumpenkopf befestigt und überträgt Volumenstrom, Förderhöhe, Stromaufnahme und andere Daten per Bluetooth-Schnittstelle in Echtzeit auf ein Smartphone oder Tablet. Mit Hilfe der Grundfos-App GO Balance lässt sich mit dem Mobilgerät der hydraulische Abgleich aller Heizkörper im Haus vornehmen. Dabei führt die Software durch die einzelnen Schritte und nimmt die notwendigen Berechnungen vor.

"Die erneute Auszeichnung der Alpha3 ist eine weitere Bestätigung, dass wir mit
unserem Konzept richtig liegen", sagt Martin Palsa, D-A-CH Area Manager bei Grundfos. "Das System Alpha3 ist eine praxisorientierte Lösung für den Handwerker, die mit geringem Aufwand einen normenkonformen hydraulischen Abgleich ermöglicht und dazu beiträgt, dass noch mehr Heizungsanlagen effizienter betrieben werden können."  





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati