Neue 4“ SP Unterwasserpumpen

13.10.2014

Grundfos

Durch Verwendung neuer Materialen und Nutzung neuster Strömungssimulations-Programme konnte der Wirkungsgrad nochmals deutlich erhöht werden

Seit der Gründung im Jahre 1945 befasst sich Grundfos mit der Entwicklung von zuverlässigen Unterwassermotorpumpen aus Edelstahl. Über die Jahrzehnte hat sich die Baureihe SP in unterschiedlichsten Anwendungen millionenfach bewährt. Durch Verwendung neuer Materialen und Nutzung neuster Strömungssimulationsprogramme konnte der Wirkungsgrad der SP Pumpen nochmals deutlich erhöht werden, was sich in geringeren Betriebskosten wiederspiegelt.

So konnte der hydraulische Wirkungsgrad der neuen Medium SP Baugrößen auf über 70% angehoben werden, was aktuell einer der höchsten Wirkungsgrade in dieser Leistungsklasse am Markt ist. Somit übertreffen die Medium SP selbst die neuen strengen EU MEI >= 0,4 Wirkungsgradgrenzwerte, die ab dem 01.01.2015 gültig werden, schon heute deutlich.

Die SP Baureihe von Grundfos beinhaltet nun 4 neue Medium-Baugrößen SP7, SP9, SP11 und SP14 mit einem nominellen Durchmesser von 4“ (101mm). Diese decken einen Volumenstrombereich von 6 bis17 m3/h und Förderhöhen bis 500m ab.

Neben der Erhöhung des Pumpenwirkungsgrades fanden weitere Detailverbesserungen bei den neuen Medium SP Einzug:

  • Zwei neue Baugrößen (SP7 und SP11) für eine feinere Wirkungsgradverteilung
  • LSR Lager für Sandgehalte bis 150g/m³ im Standard
  • Kopfstück aus robustem Edelstahlfeinguss mit optimierter Werkzeugfassung am Gewindekopf für eine einfache Steigleitungsmontage
  • Strömungsoptimiertes Einlaufteil aus Edelstahlfeinguss für eine optimale Ausrichtung von Motor und Hydraulik
  • Optimierte Kabelschutzschiene für einen optimalen Schutz des Netzkabels
  • Geführtes Rückschlagventil zum Schutz vor Druckschlägen für vertikale oder horizontale Montage
  • Reibgeschweißte Welle/Kupplung für vibrationsfreien Lauf
  • Keine Sonderkammern für erstes und letztes Laufrad, daher deutliche Reduzierung der Ersatzteilvielfalt.

Die neue Medium SP gibt es in 4 verschiedenen Materialvarianten für unterschiedlichste Anwendungen:

SP (1.4301) für normales Grundwasser, SP-N (1.4401) für Brackwasser mit erhöhtem Chlorid-Anteil, SP-NE (1.4401 mit FKM Elastomere) für belastete Grundwässer und SP-R (1.4539) für Meerwasser.

Durch Kombination mit den zuverlässigen 4“ (0,37-5,5kW) und 6“ (5,5-30kW) Grundfos Unterwassermotoren MS402, MS4000 oder MS6000 ist so eine äußerst effiziente Grundwasserförderung sichergestellt.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati