Das Grundfos Hocheffizienz-Zählwerk startet durch

24.02.2015

Grundfos

Anmelden, registrieren und punkten - Grundfos Produkte lohnen sich für das SHK Fachhandwerk!

Mit mehr als 1400 teilnehmenden SHK-Fachhandwerksbetrieben aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Grundfos-Kampagne für Hocheffizienzpumpen mit AutoAdapt-Funktion sehr erfolgreich verlaufen. Aufgrund der erfreulich positiven Resonanz startet Grundfos jetzt durch, beginnt mit einer neuen Zählwerk-Runde, die bis zum 15. Juni läuft. Jetzt gilt es, Punkte nicht allein für die Hocheffizienzpumpen Alpha2, Magna3 und Comfort PM zu sammeln - hinzu kommen die Abwasserpumpen Unilift CC sowie die Hebeanlagen Conlift und Sololift2.

Auch in dieser Runde gibt es wöchentliche Sofortgewinne, und der Teilnehmer kann seine Punkte gegen attraktive Sachprämien, beispielsweise ein Smart TV, und Gutscheine einlösen. Achtung: Bisher gesammelte Effizienzpunkte behalten auch in dieser Runde ihre Gültigkeit. Highlight: Unter allen Teilnehmern verlost Grundfos 10 Supersport-Roller von Piaggio.

Hier geht es zum Zählwerk: www.effizienzpunkte-grundfos.com. Die Aktion läuft vom 15. Februar 2015 bis zum 15. Juni 2015. Die ersten 10 Effizienzpunkte werden mit der Registrierung automatisch eingebucht, danach geht es mit jedem per Lieferschein belegten Pumpenkauf aus dem neuen Aktionszeitraum weiter.

Die Punktevergabe: 10 Punkte für eine Comfort PM, 20 für eine Alpha2 und 50 für Magna3-Pumpen. Für die Conlift gibt es 20 Punkte, für eine Unilift CC 30, eine Sololift2 bringt 40 Punkte. Für das mit einer Grundfos Go erstellte Inbetriebnahme-Protokoll einer Magna3 werden sogar 80 Punkte vergeben.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati