Energieeinsparung und reduzierte Betriebskosten mit MAGNA3 und Grundfos GO

Referent MAGNA3
Referenzfilm MAGNA3 und Grundfos GO

Durch die Installation von Grundfos Pumpen der Baureihe MAGNA3 haben sich die Betriebskosten im Palatin Hotel in Wiesloch deutlich reduziert.

Durch den zusätzlichen Einsatz der intuitiv zu bedienenden Pumpensteuerung Grundfos GO,
lassen sich die Daten der Pumpe schnell und direkt auslesen und anpassen.

Außerdem kann mit dieser Smartphone App direkt ein Inbetriebnahmeprotokoll erstellt und versendet werden.

Der folgende Referenzfilm wurde in Kooperation mit der Krammer AG (SHK-TV) gedreht. Er zeigt die Vorteile der Baureihe  MAGNA3 und der Pumpensteuerung - im Fall der Referenz speziell für das Palatin Hotel als Betreiber und die Firma Schulz Versorgungstechnik als zuständiger Installateur.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati