Grundfos iSOLUTIONS bietet einen neuen Ansatz für die Systemintegration

Grundfos iSOLUTIONS
Grundfos iSOLUTIONS

Die vorderste Front der Systemkontrolle

Weil Kunden eine immer bessere Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz ihrer Pumpen fordern, bietet Grundfos nun einen neuen Ansatz zur Optimierung. Dabei geht es nicht mehr nur um die Pumpe, sondern auch um bessere Systemkontrolle und -gestaltung.

Grundfos schlägt deshalb vor, vom herkömmlichen Denken in Komponenten Abstand zu nehmen. Stattdessen sollte ein „intelligentes“ Systemansatz verwendet werden, der die vollen Anforderungen einer Anwendung erfüllt.

Sehen Sie sich das Video an, um mehr über das Programm der intelligenten Grundfos iSOLUTIONS zu erfahren – von Pumpen und Antrieben über Steuerungen und Schutz bis hin zu Mess- und Kommunikationseinheiten.

Was bedeutet Grundfos iSOLUTIONS?
Produktpalette Grundfos iSOLUTIONS

Das intelligente Pumpensystem

Grundfos iSOLUTIONS ist ein ganzheitlicher Ansatz, um eine intelligente Pumpenlösung für jeden Anwendungsfall anbieten zu können.
Dies umfasst sowohl die elektronisch geregelten Pumpen mit integrierter Intelligenz als auch Standardpumpen, die mit Hilfe von Steuerungen, Sensoren, Kommunikationsmöglichkeiten und Software zu einer intelligenten Lösung ausgebaut werden können. Durch entsprechendes Zusammenstellen der einzelnen Komponenten entsteht ein maßgeschneidertes, intelligentes Pumpensystem, das optimal an Ihren Anlagenbedarf und Ihre Bedürfnisse angepasst ist.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati